一、方案描述:
在数据采集过程中,当使用的单片机的内部ADC性能不能满足时,必须采用外加ADC、放大器的方法来实现,这个时候问题来了,在数字和模拟电路混合的板子上,采用一路单独的电源供电有可能会产生干扰,对于模拟信号电压只有几mV~几十个mV,哪怕一点干扰就要命了,采不准了。于是,在设计板子的过程中,必须将模拟地和电源地及数字地隔离,数字电源和模拟电源隔离,这样才能防止干扰。
二、电源设计描述:
在使用MSP430F149为平台的设计中,采用了一片高速16位ADC+一片3.3V供电的低噪声运算放大器。电源采用了9V锂电池作为动力,也可以换成普通小型变压器,输出最大电流:600mA. 输出的一路3.3V电源作为MSP430F149及其他74逻辑芯片供电,一路3.3V专门用于ADC和放大器供电,两个地分开设计,采用磁耦单点隔离开。
三、WEBENCH电源设计:
下面分享我这个设计方案:
1、点击开始按钮:
2、这里采用了多负载工具来进行设计,在出来默认界面后,增加一路负载,将输入电压:设置为:9V,两个输出电压设置为:3.3V,一个输出电流设置为:200mA,一个设置为:100mA工作环境温度,选择默认:30℃。其它参数选择默认,提交需求。截图:
3 提交需求后,系统会生成一个电源框架和芯片预览,继续点击下一步会出来芯片方案预览,这里采用了优化按钮,选择最低成本方案
4、系统给出了一个基于TPS62172的芯片方案,这个地方用了两个同样的芯片,便于电路设计,在【检视和编辑】环节中,不再考虑更换芯片方案了。点击创建工程按钮,进入下一个环节。
5、最后生成的这个界面就是一个完整的界面了,里面包含内容非常广泛,不但有电路原理图,仿真图表,BOM表,工作数值,优化设计按钮,还有工程的相关信息,芯片架构预览图等。这个真是太详细了,非常给力!通过界面可以把设计分享给别人,方便信息共享!哈哈,下面是系统界面:右侧点击一下就可以把原理图导出来。
四、设计总结及报告:
下面是系统自动生成的设计报告和原理图截图。系统采用了两片TPS62172芯片,总BOM成本:2.04美元,14个元件,平均整体效率:87.055%,还是很高的,以前用的AMS117可比不上。有了这个工具真是好,设计电源又快又省力。WEBENCH工具非常易于使用,设计时间短,通过设计工具获取的各项参数符合实际应用,并且工具提供了包括电路原理图、系统BOM清单,效率表等详细报告,使得非电源专业工程师也能设计出高效的电源!这个工具太棒了!
下面附上工程架构图,电路原理图及效率图表,可谓直观清晰,有了这个好工具,设计电源真是如此简单!
附件是利用WEBENCH工具生存的设计报告!