1.输入电压范围+20V-+28V;额定输出电压+15V,额定输出电流3A。
2.电路原理图如下
3.L2的额定参数如下
4.遇到的问题:空载时输出电压稳定在+15V,稍微一带载输出电压就往下掉,3A时输出电压只有2V。PWM波间歇性有。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.输入电压范围+20V-+28V;额定输出电压+15V,额定输出电流3A。
2.电路原理图如下
3.L2的额定参数如下
4.遇到的问题:空载时输出电压稳定在+15V,稍微一带载输出电压就往下掉,3A时输出电压只有2V。PWM波间歇性有。
你好,
我用webecnh检查了您的设计,原理图没有发现问题。
输出电压稳不住有可能问题出在反馈回路端,楼主可否检查下反馈采样和反馈网络的焊接是否良好?或者芯片出了问题,换块芯片试试?
如果都不是,能否提供空载、0.5A和1A载时的SW的波形来一起分析?
谢谢,希望可以帮到你。
楼主,看到了你的波形。
由于您的这个电路是 非同步整流,因此,在空载和轻载时SW有间歇和震荡是正常的。
当然,前提是输出电压要正确。回到您的这个问题,我建议先测试下自举电容的电压是不是稳定。
如果有差分探头,可以直接测试电容两端的电压;如果没有,可以使用两个探头来测试。
楼主你好,
您可以先从简单的方法先入手:检查输入电压有没有问题,检查电路的焊接是否有问题,重新换块芯片试试。
谢谢,希望可以帮到你。
你好,楼主,原理图的设计没有问题,请核对一下焊接的元件参数都与原理图上参数一致,另外请问能否把电感电流的波形附上?