当电池电压为14V时,参考电路中的7002肯定是导通的吧,那么REGIN也应该接近14V。
数据手册中给出Vregin最大为5.5V,请问我哪里有理解错了呢?
我按照参考电路画的电路板,加电14V时,电流为200mA,这肯定是不对的吧?
该芯片如果正常工作,REG25应该有2.5V电压输出,我的电路没有输出2.5V。
有了解这个电路的请帮我解释一下,与EV2300也无法建立通信,急需解决问题,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于通讯功能的部分由以下建议
1,请你查看一下供电是否正常以及BQ34Z100工作条件电路的基本连接,通讯功能只要供电正常,基本的环路建立就可以正常工作了。用万用表测量一下BQ34Z100各个pin脚的对地电压,看看实际的芯片状况是否与你预期的一样。
2,着重检查一下你的电路图中是否有加从clock和data到REGIN的两个i2c上拉10K电阻,通常这个上拉电路会在上位机的通讯端口里面集成,这里由于你是直接与ev2300通讯的,而ev2300并没有内置上拉电路,所以需要确保通讯 pin有正确的上拉电路。
3,然后建议你检测一下PC机端BQEVSW软件是否正确的安装,USB驱动是否在你电脑的管理员权限下顺利安装了,USB驱动安装过程中是否有报错信息,选择的USB驱动是否与你的电脑操作系统对应或者兼容。
以上谢谢!
我现在用14V供电,但是REGIN的电压并未被限制在4V左右,是我的电路有问题?
如果REDIN电压超过了5.5V,电流已经高达200mA,是否说明该芯片已经烧坏呢?
你的MOSFET或者其gate级接的稳压管是否不是按照参考电路给出的元器件来的?
如果regin的电压超过极限电压了,那么很有可能BQ34Z100已经被损坏了。
能否告知你使用的MOSFET型号以及外部稳压管型号,我帮你看看你实际使用的器件合适与否。谢谢!
MOSFET就是用的2N7002,SOT23封装,上面的标识为7002。这个器件是采购电子市场的,会不会给我的型号不对哦。
稳压管用的是5.1V,限流电阻为10K,我实测的稳压值为5.2V左右。
34z100的确被烧毁了,我重新更换后,只加电3.4V,使用EV2300已经能够正常通信了!
但是现在我不敢加电压了,期待关于REGIN供电问题的回复,谢谢!