大家好,在官网在线设计的一个lm5116电路图,输入电压35-100V输出30V,3A,不带负载的时候能够正常输出30V电压,可是当我用一个30欧姆,80W的功率电阻加到输出端的时候,直接输出就为0了,而且片子也坏了,急求大家看看什么原因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,在官网在线设计的一个lm5116电路图,输入电压35-100V输出30V,3A,不带负载的时候能够正常输出30V电压,可是当我用一个30欧姆,80W的功率电阻加到输出端的时候,直接输出就为0了,而且片子也坏了,急求大家看看什么原因
急求原因,片子肯定坏了,当加完负载输出为0后,再上电,片子已经烫的十分厉害,请问这是哪里的问题呢
Hi
有没有确认电感规格,主要是饱和电流是否足够,能够轻载启动,意味着电路问题不大。
其次选择MOS, 建议您选择Qg较低的MOS, 可以参考Webench推荐的MOS.
Hi
建议你用电子负载测试实际的负载能力?
laytout上注意Powerpad接GND, 并通过扩展GND面积用于芯片散热。
你好,元器件应该不会有问题,都是按照官方设计软件的买的,求分析带不动负载的原因,急求
您好,
建议您空载启动,负载慢慢往上加,观察开关节点以及电感电流波形,看看有什么异常
楼主,你使用的电感感值与软件上计算的是一样,但是选用的电感其他参数尤其是饱和电流是否也与软件设计出来的一致呢?楼主确认一下电感的饱和电流是否足够大,电感能否流过这么大的电流。
型号也是一样的,会不会与限流电阻有关呢?我的限流电阻是15mr,但是买的的时候没有注意功率,是0805的,0805有0.5w的电阻么?
大家帮忙分析一下,带不动负载只是因为电感电流不够么?电感的型号是按照官网设计的型号买的,还有别的原因么,就求解答
楼主,如楼上几位所言,先换一块芯片,重新上电,先空载,抓一下SW的测试波形。然后慢慢加大负载,观察一下输出是怎么变化的。多点信息,更便于分析。
你好,发现个问题,就是板子不带负载的时候mos管也烫的厉害,我觉得问题应该在这里,请分析一下,问题在哪里?rt=22.1K不行?
楼主,刚刚又查看了一下你的原理图,发现里面VCC引脚上面连接在VCCX,你的电路板上是直接将芯片的17引脚(VCCX)与16引脚(VCC)连在一起的么?如果不是,请问一下与VCC引脚相连的VCCX电压是多少?
楼主现在空载的时候MOS管发热,建议楼主测试一下此时VCC的电压,以及SW的波形或者低侧MOS管的驱动波形。一般MOS管选择的电压电流容量够的话,不是短路过流就是驱动出现问题。楼主看一下VCC电压是否正常。
另外,方便的话麻烦楼主把测试波形附上,只讲现象,不太容易分析原因的。谢谢。
你好楼主,现在分析看应该是驱动有问题,这种接法要考虑管子死区时间的,应该是有直通的情况,所以很烫,这个芯片的死区时间怎么定 应该就能解决问题,请问驱动这里怎么设计,现在问题应该就在这里
电路图是这样的,webench设计的
借楼主宝地,反馈同一问题。
同样在官网在线设计的一个lm5116电路图,见附件,输入电压6.5-59V输出5V,1.3A,不带负载的时候能够正常输出,且纹波小。
后接一个5欧姆的功率电阻到输出端,调整输入电压范围,开始在6.5V到28V左右,输出正常,但输出5V纹波变得很厉害,用示波器观察,应该在4-7V之间波动。然后继续调到30V左右,冒烟,片子坏了,无输出。
请各位专家帮忙分析一下,谢谢。
楼主,能否上传一下在加载到1A左右时下管的驱动以及SW的波形?
你好,之前有看到你的帖子,现在问题还没有解决么?请问楼主重新从官网申请一些样片去测试一下。另外,上次你发的图里面工作频率与你原理图里面设置的频率不一致,请核对一下电路板上元件的参数是否与原理图上完全一致。