This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于BQ2031状态问题求解。

Other Parts Discussed in Thread: BQ2031

本人用BQ2031芯片设计了一个充电电路,充电电流为1.6A,电路能正常工作,参考的是TI提供的原理图。

现在问题如下:当我单节电池充电时,充电各个状态都有,电路正常工作,但是当我在快充状态拔掉电池时,芯片不出现电池未连接的LED指示状态。还是显示快充状态的LED指示灯,而且此时芯片也没有PWM波输出(MOD引脚) 。当我把电池再次接上时,芯片立马转到快充状态,如果是在浮充状态下拔掉电池  那么再次接上电池时,芯片立马进入浮充状态,无论接入电路的是不是同一节电池。也就是说芯片没有再次从检测电池,然后进入预充电,一步一步往下走。请问大家是什么原因。两块PCB板,一块正常,一块是这个状态,芯片是好的,电池也是好的,请大家帮忙解决,谢谢!