我使用BQ24070,原理图是和EVM一样的设计,将MODE 设置为 HIGH,当只接电池时,测量电池的电压为3.7V,此时输出OUT为3.62V(无负载),这个应该是正常的,当我不接电池,直接外部5V AC时,此时,OUT 输出为4.94V((无负载),这样是不正常的吧,应该是输出4.4V才对,请问这个问题有可能是出在哪里,希望得到你们的帮助。谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此外如果没有外部器件缺失或用其他器件替代,器件的焊接良好,建议你更换一个新的BQ24070芯片验证一下是否之前的芯片已被损坏了。谢谢!
1.该芯片在PRE-Charge 阶段的SAFETY Timer 是否可以关掉?我看芯片资料上说,可以通过将TMR和VREF链接可以在快速充电阶段关闭Timer,而PRE-Charge 阶段的SAFETY Timer 是无法关掉的,PRE-Charge 阶段的SAFETY Timer 的设置是0.1倍的快速充电阶段的Timer,那么我如果关闭掉快速充电阶段的Timer的后,那,PRE-Charge 阶段的Timer是多少呢
R:这里注意一下precharge timer和fast charge timer有一些区别,在将电池和负载直接相连的场合,即一边充电一边给负载供电,此时负载的电流也会被sensor电阻检测到,如果负载电流大于充电完成截止门限电流,而fast charge timer又不禁止,那么势必会溢出(因为负载电流的原因一直检测不到充电截止电流),而precharge timer只是作为一个单纯的安全保护,不会影响到充电截止功能。所以如果是电池和负载直接连接的场合 fast charge timer和充电截止功能一定要禁止,这个是捆绑在一起的额,而precharge则不需要做限制,因为它不会产生错误的状态。
其实我也很好奇,如果充电截止功能没有了,一直下降直到电流为0。那么当电池稍微放一点电的时候,充电电流会从0开始上升? 还是要等到电池电压下降到充电阈值才会重新开始充电?