This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问BQ24070的VOUT问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, BQ24074, BQ24195

我使用BQ24070,原理图是和EVM一样的设计,将MODE 设置为 HIGH,当只接电池时,测量电池的电压为3.7V,此时输出OUT为3.62V(无负载),这个应该是正常的,当我不接电池,直接外部5V AC时,此时,OUT 输出为4.94V((无负载),这样是不正常的吧,应该是输出4.4V才对,请问这个问题有可能是出在哪里,希望得到你们的帮助。谢谢

  • VREF外部是否有按照要求接了0.1uf的陶瓷电容?注意容值最大不超过1uf 电容的类型一定要用陶瓷这种低ESR的类型。谢谢!

     

  • 此外如果没有外部器件缺失或用其他器件替代,器件的焊接良好,建议你更换一个新的BQ24070芯片验证一下是否之前的芯片已被损坏了。谢谢!

  • 你好,非常感谢您的回复和建议,确实是焊接的问题,我重新焊接后所有功能就正常了。我还有几个问题想问一下:
    1.该芯片在PRE-Charge 阶段的SAFETY Timer 是否可以关掉?我看芯片资料上说,可以通过将TMR和VREF链接可以在快速充电阶段关闭Timer,而PRE-Charge 阶段的SAFETY Timer 是无法关掉的,PRE-Charge 阶段的SAFETY Timer 的设置是0.1倍的快速充电阶段的Timer,那么我如果关闭掉快速充电阶段的Timer的后,那,PRE-Charge 阶段的Timer是多少呢?
    2.TI有没有一种电池管理芯片除了拥有BQ24074类似的功能外,还能够实现对外设充电的功能,类似充电宝对外充电的功能,对外供电的电流800mA就可以了?并且芯片的VOUT能够提供6A的电流。
    3.请问和BQ24070功能一样的芯片还有其他型号,并且封装不是QFN这种封装的?
    4.如果以单位的名义申请TI的样片,必须提供单位的网址吗?我们公司没有网址,请问还能通过哪种渠道能够申请到TI的样片?因为我上次申请TI的芯片被拒绝,说我没有提供公司的网址。
    希望TI能够给我提供帮助,谢谢!
  • 1.该芯片在PRE-Charge 阶段的SAFETY Timer 是否可以关掉?我看芯片资料上说,可以通过将TMR和VREF链接可以在快速充电阶段关闭Timer,而PRE-Charge 阶段的SAFETY Timer 是无法关掉的,PRE-Charge 阶段的SAFETY Timer 的设置是0.1倍的快速充电阶段的Timer,那么我如果关闭掉快速充电阶段的Timer的后,那,PRE-Charge 阶段的Timer是多少呢

    R:这里注意一下precharge timer和fast charge timer有一些区别,在将电池和负载直接相连的场合,即一边充电一边给负载供电,此时负载的电流也会被sensor电阻检测到,如果负载电流大于充电完成截止门限电流,而fast charge timer又不禁止,那么势必会溢出(因为负载电流的原因一直检测不到充电截止电流),而precharge timer只是作为一个单纯的安全保护,不会影响到充电截止功能。所以如果是电池和负载直接连接的场合 fast charge timer和充电截止功能一定要禁止,这个是捆绑在一起的额,而precharge则不需要做限制,因为它不会产生错误的状态。

  • 2.TI有没有一种电池管理芯片除了拥有BQ24074类似的功能外,还能够实现对外设充电的功能,类似充电宝对外充电的功能,对外供电的电流800mA就可以了?并且芯片的VOUT能够提供6A的电流。

    R:TI集成的充电宝解决方案 目前大量上市的距你希望的输出电流值差距比较大,比如BQ24195系列。

    使用分立的器件来搭建才能实现这么大的boost输出电流值。

  • 3.请问和BQ24070功能一样的芯片还有其他型号,并且封装不是QFN这种封装的?
    R:这个你可以在充电器方案里面选择,QFN这种封装只是调试阶段焊接和测量相对难一点,对于成品 可靠性和面积都是有好处的 目前都向这个方向发展。
  • 4.如果以单位的名义申请TI的样片,必须提供单位的网址吗?我们公司没有网址,请问还能通过哪种渠道能够申请到TI的样片?因为我上次申请TI的芯片被拒绝,说我没有提供公司的网址。
    希望TI能够给我提供帮助,谢谢
    R:这个部分如果样品中心基于相应的规章制度不能批,那么只能向小批量代理商购买(见TI网上购买栏目中的代理商列表),或者与向贵司直接供货的代理商接洽。
    以上谢谢!
  • 手册里面, precharge超时 明明会引起错误状态啊

  • 那这种情况充电截止功能岂不是检测不到?
  • 其实我也很好奇,如果充电截止功能没有了,一直下降直到电流为0。那么当电池稍微放一点电的时候,充电电流会从0开始上升? 还是要等到电池电压下降到充电阈值才会重新开始充电?