已经制做好了BQ77910的PCB,可以成功编程实现各个功能,但发现了一个奇怪的现象:以充电为例,当手或金属接近芯片或者编程接口(包括引脚BAT \ CHGST \ ZEDE \ SCLK \ SDATA \ EEPROM \ GND)时,充电器上的LED显示充电完毕,经测是两个FET都关断了。放电时也有类似现象,导致有时候成功有时候失败。
我的电路基本是参照“最新bq77910两端口激活电路”,只是CHGST端是通过5.1M和1M电阻分压,在接充电器时会连接PACK+和5.1M以拉高CHGST,经实验将分压电阻改成50K和10K也不解决问题。另外TS和VTSB是悬空的(因为没用到温度探测,配置寄存器里已关闭)。
请大牛们帮忙分析一下!小弟不胜感激!