TI技术支持:
在测试BQ34Z110精度的时候,在放电过程中有时出现SOC回跳现象。例如:放电时SOC经过88%,87%,86%又回跳到88%,接着又下降到87%,86%.......。
这种现象在76%处、41%处和27%处都出现过。只不过在88%处的回跳对精度影响最大,请问这是为什么?
另外,我们发现FCC对精度影响很大,请问:每次FCC由哪些因素确定,能用公式计算出吗?
最后,BQ34Z110的工作条件是什么?是一旦接入电池永不断电吗?还是断开负载时同时BQ34Z110断电?
谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI技术支持:
在测试BQ34Z110精度的时候,在放电过程中有时出现SOC回跳现象。例如:放电时SOC经过88%,87%,86%又回跳到88%,接着又下降到87%,86%.......。
这种现象在76%处、41%处和27%处都出现过。只不过在88%处的回跳对精度影响最大,请问这是为什么?
另外,我们发现FCC对精度影响很大,请问:每次FCC由哪些因素确定,能用公式计算出吗?
最后,BQ34Z110的工作条件是什么?是一旦接入电池永不断电吗?还是断开负载时同时BQ34Z110断电?
谢谢!!
FCC和电芯曲线,最大化学容量,温度,阻抗,负载情况都相关,具体计算方式可以参考这个link,http://www.ti.com/lit/pdf/slua450
如果是恒定温度和负载发生跳变,可以先检查一下电芯曲线CHEM-ID是否匹配和好,误差是多少。
接入电池就不断电,断开负载和charger也会工作,这样保证长期储存即使存在自放电还能保持很好的精度