This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工业电机控制器都是4路隔离的开关电源,TI有木有这个开关电源的方案啊?
有啊
不知道你的这个开关电源的输出是220V交流电还是24V或者48V直流电?
对应的方案不一样
24VDC输入的,我们现在开发制约在开关电源上了,呵呵,开关电源、变压器什么的,比较难弄
也会遇到12V,以及其他别的电压输入……
很多项目通常都把电源放在最后考虑......
如果电源不考虑好,那主电路芯片选型,或者是结构拓扑都存在太多的不确定。
尤其是电机控制器。
您好,可以使用flyback电路拓扑,还是比较易实现的。
flyback电路的确可行。
6路IGBT驱动,也就是需要6路,最少4路输出,这个结构比较麻烦了
flyback 是最好的选择。据我所知,大部分IGBT的驱动电源都用flyback来做,电路简单,成熟,低成本。UC2843就可以实现。
变压器设计,也是个问题,还是得搞开关电源的专业人员。