This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用bq24650制作太阳能充电器碰到的问题续

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

使用bq24650制作太阳能充电器,给硅能电池充电,太阳能板参数为18V/60W,实际测量开路电压20V,电池参数12V48AH,充满时电压为13.8V;

 附件是原理图附件为电路图,基本照办了官方评估板的电路,当Mpp值设置为14.4V,电池反馈电压VFB设置为13.8V,基本能正常充电,但是有时在天气不好的情况下,偶尔会出现异常,具体表现是bq24650的2脚mppset电压超过1.2V,大约1.4V左右,能听到轻微的开关声音,充电器充电立马断开,如此循环;如果把太阳能换成稳压源的话不会出现这样的情况;

我们使用的是18v60w的太阳能板,给12v的蓄电池充电,蓄电池满电压是14.8V,假如我设置的mpp点为18V的话,大太阳的条件下,充电效率很低,大约50%,如果我把mpp值设置小一点,效率就会变高。目前我设置的14.4V MPP点,充电效率还是不高,比我买的充电器效率低了20%,因此我把mppt值设置为13.2V,此时充电效率和我采购的充电器效率一样高了,但是  就 很 频繁的出现了上面描叙的不能充电的情况,请问 是怎么回事? 这个mpp的值 和 VFB的值 有什么联系吗?

 

Protel Schematic.pdf
  • 你好,

    由于使用的是太阳能板,充电效率跟mpp的电压值设置相关。

    对于同一条太阳能板的VI曲线,输出电压越高,输出电流越小。而对于Buck变换器,在同样输出电压和输出电流时,输入电压越高效率越低;在相同输入电压和输出电压时,轻载效率要低于重载时的效率。

    将mpp的电压设置越高,太阳能板能输出的电流就越小,buck就工作在高输入电压和较轻的负载条件下,效率就会越低。

    您在比较效率时,两者都是在完全相同的工作条件和测试条件下吗?

  • 关于不能充电的问题,您说用稳压源就不在出现,需要测试一下在出现这种问题时的太阳能电池板电压和电流的波形进一步分析。

  • 相同的测试条件,同一个太阳能板和同一个电池,不同的就是一个是用bq24650做的充电器,另一个是市面采购的太阳能充电器。我测试得出的结论就是这个mppset功能拖了充电器的后腿,就算是用18Vmppt的太阳能板,要想得到最大的充电功率,电路上mppset设置越低 ,功率越大。希望你们那边也测试下。找个其他的太阳能充电器对比

     

  •  这是太阳能输出电压波形

  • 上图是接上充电器的太阳能输出脚电压波形,太阳能空载输出电压是很平稳的

  • 此时测量mppset脚电压为1.8V,

  • 你好,

    你的波形中,太阳能电池板电压的跌幅超过5V,不知这是电池电压是多少,可能是充电器的输入电压接近了电池电压而进入了sleep mode,可以测试一下电池电压波形和STAT的状态。

    mppset是由input分压得到,应该也会有类似太阳能电池板的跌落,1.8V是示波器测量还是万用表测量?可以用示波器看看。在这种情况下,充电电流到达你设定的8A?不知波形是怎样的。

    在不出现充电中断问题时,mppset引脚的电压为稳定的1.2V吗?

  • 你好:

      正常充电情况下,mppset引脚的电压为稳定的1.2V;且正常情况下充电,电流最大也不到3A;

     且mppset设置到18V时,电池充满电压设置为14.4v时,充电效率大概才60%。相比市面上买的太阳能充电器差太多。

    mppset波形变化和前面发的太阳能输入电压图是一样的。

    如果把mppset设置比充电满电压高的话,就不会出现这个问题。但是充电效率太低。

    我个人感觉 这个mppset没什么作用,反而扯了后腿。


  • 请问芯片的预充电,是不是每次充电都会有,且固定30分钟,

    还是会首先判断电池电压才预充电,

  • 你好,

    预充电是根据电池的电压作为判断依据,当电池电压低于Vlowv(type 1.55V)时,就是预充电阶段。30分钟是预充电最长的时间,预充电超过三十分钟就停止充电,并在STAT pin上显示FAULT。

    在太阳能电池充电应用中,mppset是必须的。因为太阳能电池板不是标准的稳压电压,输出电压随输出电流增大而减小。BQ24650的mppset实际就是输入电压的限压控制,当充电器的输入电压,也就是太阳能板的输出电压跌到设点的mppset值就减小充电电流,直到满足太阳能板的输出特性,是一种简单有效的mpp方式。若没有这种限压,太阳能板的输出电压很可能低于电池电压而无法充电。

    BQ24650充电器实际就是一个同步Buck电路,其损耗主要是开关管和电感上的损耗。由于设置了不同的mppset,其工作点和买的充电器的工作点是不一样的,可能有不同的充电电流和太阳能板输出电压。所以效率也是不同的。

    可以通过电感的选择,MOSFET的选择来优化提高效率。

  • 现在的电感取值是3.3uh,输出电容40uf,检测电阻是5mΩ,但是最大才输出不到3A,器件均是选用评估板上推荐的,你帮忙看下那个电路,看怎么样修改能增大充电效率

  • 你好,

    充电电流不到3A是因为mppset起作用,BQ24650通过减小充电电流来维持太阳能板的电压。这个时候MPPSET引脚的电压应该是等于1.2V的。

    按照你所描述的工作条件估算,充电时buck输入电压18V,输出电压约14V,输出电流3A,电感3.3uH,开关频率600kHz,这时电感电流基本在断续状态。3.3uH的电感是根据额定8A充电选取的。在3A充电电流时是轻载状态,效率会比8A时下降。

    想要提高在3A充电时的效率,可以将电感增大到6.8uH或10uH,这样3A充电电流时的效率能有所提高。

  • 你好:

        跟换电感为6.8uH或10uH后,充电效率更低了