工程师你好,
项目上使用LMZ14203H芯片,进行28V转5V,10W的负载供电。
客户要求:当在28V母线电压上施加80V/50ms,或8V/50ms的干扰时,要求5V输出不断电。
1.针对80V/50ms,我的想法是:
芯片输入管脚前,添加TVS管,在施加80V/50ms干扰时,将80V钳位至42V以内,以确保芯片此时依旧可以正常工作。
2.针对8V/50ms,我的想法是:
芯片输入管脚前,添加升压电路,在施加8V/50ms干扰时,将该电压升压至8V以上,42V以下,(例如升压至12V),以确保芯片此时依旧可以正常工作。
目前不想使用电池或超级电容供电,请问以上两个方案是否可行?
另外如果可行,第1点中的TVS该如何选型(主要考虑TVS管是否可以承受持续50ms的冲击)?
感谢。