Other Parts Discussed in Thread: BQ25892
你好,设计中采用BQ25892为DCDC供电,发现61230在启动瞬间,输入跌落。为排除BQ的影响并方便定位问题,在试验中,使用ACDC为61230供电,ACDC输出定义为3.8V,输出能力为1.2A。
dcdc部分电路原理图如下所示

其中470uF的规格为下图中红框中的477电容

layout如下图所示

测试中发现,supply还是跌落,具体波形如下:黄色为5V输出,绿色为ACDC的输出,也就是DCDC输入,注:因为css电容配置的比较大,VOUT会起来的很缓慢,不过这倒不重要了,可以减小Css解决
进一步捕捉该跌落
so,我们发现,尽管DCDC具备限制启动瞬间电流限制,还是会导致输入跌落,
也就是,我们发现VOUT开始上升的同时,VIN就开始跌落了,感觉就像是启动电流过大导致的输入跌落一样,并不是因为进入normal operation之后,current limit失效之后才跌落的。
请问可能是什么原因呢 ?