This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于电池组串并联以及的疑问?

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

       本人新手,新接了一个CASE要求做一个锂电池充电器,公司提供的电池组是4*2(4个一组先并联然后在串联),想用BQ24610实现。

我的问题是:

          1)4节电池并联,对于芯片来说是算1cell还是4cell?

          2)选型上说BQ24610芯片支持1-6 cell,这里的一个cell应该怎么理解呢?(多节电池并联算几cell?)

    

  • 1)4节电池并联,对于芯片来说是算1cell还是4cell?

    R:对于芯片来说算1cell.

  • 2)选型上说BQ24610芯片支持1-6 cell,这里的一个cell应该怎么理解呢?(多节电池并联算几cell?)

    R:这里的cell指串联数目。并联的最多也只算一个串连的cell。

  • 一般来说,电池的串联是直接关联到充电芯片的CV电压,对于大多数锂电池充电器而言,芯片都会给出能够支持的最多串联节数,它与芯片能够支持的CV输出大小直接相关的。

  • 非常感谢,我还想请教一下,对于2 cell的电池组,能推荐几款成熟的充电芯片么?

  • 而并联对于锂电池充电器的影响在于CC电流的大小,因为我们知道一个合理的CC比率使得充电效果在充电时间,充电安全,对于电池老化寿命的影响之间取得一个合理的平衡。所以查看你使用的电池的支持的最佳的CC比率,对于常规的锂电池大多是0.5C,然后乘以你并联的节数,得到充电器需要提供的CC电流,如果所选择的充电器芯片能够支持最大的CC电流与0.5C*并联数目 相差太多,则建议换用能够支持更大CC电流的充电器以节约充电时间 提高充电效率。

    以上谢谢!

  • TI有很多支持2节并联的充电器,按照你的项目需要 一个同步的开关模式充电器应该能够很好的满足的需求,你的单个电芯的容量是多少?这样才能确定需要的CC电流要多大,对于你提到的这一款充电器在大容量的电池充电场合使用的是非常多的。谢谢!

  • Michael Yang 说:

    而并联对于锂电池充电器的影响在于CC电流的大小,因为我们知道一个合理的CC比率使得充电效果在充电时间,充电安全,对于电池老化寿命的影响之间取得一个合理的平衡。所以查看你使用的电池的支持的最佳的CC比率,对于常规的锂电池大多是0.5C,然后乘以你并联的节数,得到充电器需要提供的CC电流,如果所选择的充电器芯片能够支持最大的CC电流与0.5C*并联数目 相差太多,则建议换用能够支持更大CC电流的充电器以节约充电时间 提高充电效率。

    以上谢谢!

    谢谢提示,查了下手册,并没有你所提到的CC比率,参数(单节)也很简单:2300mAh的容量,2300mA的标准充电电流。现在手头的电池组是4节并联,根据你的说法,是否选择的芯片提供的CC电流应该大于 0.5*2.3 A*4 = 4.6 A即可?(不知我是否理解正确,0.5C中的C是否就是指的标准充电电流?)

  • 你的理解是正确的,选择CC电流大于4.6A 支持2节锂电池串联的充电器即可。

  • BQ24610非常符合你的应用,建议你就用这颗器件。

  • 同时补充一下这颗器件在你这个应用中的优势在于其采用同步buck结构,相比采用非同步buck结构的充电器,同步充电器在充电电流比较大时能够避免续流管的正向导通损耗,因为其正向导通电压固定为0.6V左右,而采用同步结构以后,导通阻抗通常只有毫欧级,所以这是非常有好处的。

  • 通常也常常在同步buck结构的下管再并一个肖特基二极管(阴极向上,阳极接地),这样可以降低死区时间内的下管mosfet的体二极管的续流损耗,实际的应用中大约提高效率几个百分点,因此若贵司的项目对效率比较敏感 则不妨采用这个设计。注意这个并联的肖特基二极管要求在layout上尽量靠近芯片,走线尽量短,以取得比较好的效果。

  • 关于C的定义,最原始的定义是电池用多大的电流能够在1H时间内放空。那么实际中可以用  充放电电流/额定容量来计算。

    以上谢谢!