TI的技术支持人员你好,我正在做一个PD端的受电部分,用了TPS2570和TPS2576H做的受电控制,用LM2576和LM2592做48V到5V的降压。
调试过程问题如下:
1,开始用的TPS2570和LM2576按照标准电路搭建,分级电阻接360欧姆,接上供电的交换机后TPS2570接通后会马上断开如此往复,负载端接个50欧姆的电阻后可以正常供电,但是负载如果接20欧姆10欧姆的电阻负载就带不起了。单独测试LM2576可以带到2A的电流。请问原因会是什么?
2,后来了解到2370可能兼容性不是很好就更换了2376H,也是按照标准电路搭建,分采样压用的1K和13K(推荐是1.62K和23.2K),只有一块板子可以正常输出(轻载重载都正常),其他的板子只要上电TPS2376H就会烧毁,已经烧了8片。请问原因可能是什么?怎么避免?
3,单独测LM2576带载能力用100uH电感,1000uF电容,输出2A的电流,电感和芯片发热严重,非常烫,一段时间后电压会突然跌落到4.5V(估计是过热保护了),请问现象是否正常,有什么办法可以减少发热的情况?
4,单独测LM2592带载能力用47uH电感,1000uF电容,输出2A的电流,电感和芯片发热严重,非常烫,一段时间后电压会突然跌落到4.5V(估计是过热保护了),请问现象是否正常,有什么办法可以减少发热的情况?