Other Parts Discussed in Thread: TPS65251
我们做的一款产品,用两块板子实现对接,姑且称之为A板和B板,电源使用的都是TPS65251,电源电路原理图两板完全相同,如下。
经过反复测试,发现,A板使用此电源不论何种条件,均可正常工作,但是B板却在插入一线缆后电源出现较大波动。后来发现,只要把B板的1V电源改为外接,不论是外接另一块A板的1V,还是另一块B板的1V,此时A板与B板之间通信一切正常。将B板的三个电源全部改为外接A板的,也可实现正常通信。但是如果将A板的1V改为外接B板的1V,不论B板电源是否外接,均不能正常通信。(注:提供外接电源的A板与B板均断开后端负载)
A、B两板电源布局布线大同小异,只是A板的输出BUCK部分采用了铺铜的方式,所以比B板的宽,大概多出一倍。B板三个BUCK输出布线宽度均为40mil。
总结问题,我们一直觉得是电流供应不足。
1.我们怀疑布线宽度。将B板所有BUCK输出线在板上用导线增加连接,变相增加其宽度。行不通,问题依旧;
2.怀疑限流电阻过大,BUCK1、2、3的限流电阻现已改为50K、100K、100K,行不通;
3.滤波不够,电源末端的3个0欧、1210的电阻改为4.7uH/3A/7.3*7.3mm的电感,B板1V输出变平稳,但1.8V、3V仍有波动;
4.在3的基础上,增大滤波电容,无明显改变。
下面这些图片是在上面四条的基础上,得出的。
上图是B板在不插入那条线缆前的1V,1.8V与3.3V状态大致相同。
插入线缆后1V输出端,开始出现较大波动,还挺规律的。
1.8V输出端也开始波动。3V3也差不多。
这是B板插入线缆后,1V的BUCK,电感L6的输入端的三个典型波形,很不稳定。1.8V的较好一些,3.3V的比较稳定。
这是B板的主芯片的3.3、1.8、1.0三个电源的电源要求
这是A板的三个电源的要求。A与B的1.0V均只有主芯片使用,所以这两个1.0V的要求可以看作板子电源芯片的1.0V的输出要求。
总的来说,我们怀疑因B的1.0V的功耗未被满足而导致电源波动,从而通信不能正常进行。
请教如何改动电源电路才可以正常工作呢?