例如希望有一个芯片输入是9V,同时输出正负15V。电压值可以不是这个,这是一个例子。对电压值的要求如下:
希望这个芯片的输入电压为x (例如9V),同属输出正负电压+-y(例如正负15V),并且要求:
1)x<y (例如9V<15V)。
2)y>=12V (例如15V>10V)。
问题的背景如下,我希望板子上的一个AD转换器能测板子的总电流。测电流需要在板子电压的入口端(VCC端)串联一个电阻, 测电阻两端的差分电压,此差分信号首先经过仪表放大器变为对地电压,然后经过运放增强驱动能力, 在给AD转换器。此时仪表放大器所需的电压应该要高于VCC,原因是输入的2个信号(由于是差分,所以2根信号线)的电压接近于VCC,仪表放大器的输入电压需要小于它自身的电源电压,也就是仪表放大器的电源电压必须大于VCC。所以必须把VCC升压,给仪表放大器用。有因为仪表放大器需使用双电源, 所以输出还必须同时有正有负。
有人如果疑惑我为什么不把电阻放在接地端,这是因为此系统有模拟地和数字地,我要测的是总电流,如果把模拟地和数字地在电阻前的一点合并。违反了把模拟地和数字地合并为一点后尽快接总地的原则。
谢谢