This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【热门下载】5款TI工业应用参考设计! 助您设计更简单!



  TiDesign_LOGO
TI 5 款工业应用参考设计,
设计如此简单
Texas Instruments  

 
TI Designs 参考设计库 提供完整的设计方案,由资深工程师团队精心创建,支持汽车、工业、医疗、消费等广泛应用的设计。在这里,您能找到包括原理图、物料清单、设计文件及测试报告的全面设计方案。登陆TI Designs,找寻更多适合您的参考设计!简单设计,从TI 起步。
 
设计主题 描述及特性 设计支持 设计套装
 该设计适用于全套光学心率监护仪腕表(无胸带)终端设备,采用 TI 信号链、电源和连接组件。
光学心率监视器参考设计
 该设计包含适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的完整的 4 通道、16 位模拟输出模块,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 EMC 和浪涌要求。

用于可编程逻辑控制器 (PLC)
的 16 位模拟输出模块参考设计
 该设计提供了一种非常简单且精确的方法来实施热电偶测量,内含提供传感器诊断所必需的抗混叠滤波器和偏置电阻器。.
简易热电偶测量参考设计
 该设计适用于能量收集应用的超低功耗升压转换器,出厂时已完成編程,采用与大多数 MCU 和 3V 纽扣电池相兼容的设置。
能量采集参考设计
 该设计可生成 4 种隔离式输出:±15V(在电流为 50mA 时)和 ±5V(在电流为 100mA 时)。
使用 LM5017 Flybuck 为
PLC I/O 模块供电参考设计