sluu319a.pdf文档中说,当放电放到EDV2电压时(可以自己修改),FCC会自学习,前提是OperationStatus(0x54)中的VDQ位为1,也就是BQ3060这个IC认为放电有效。
现在简单探讨一下FCC自学习:
1.放电有效/无效的判定条件
我在反复充放电试验中发现有VDQ无效的时候,FCC真不自学习,但不清楚是什么条件不满足了
2.FCC校正的计算
sluu319a.pdf文档的P25有一个公式
DCR是一个不可访问的寄存器
电池接入不拆卸,可能RM、FCC等参数的继承性会好一些,一旦中途电池拆卸重新接入,RM、FCC有时候会出现一些反常值,比如38250,也许是复位了
EDV2、Battery_Low都是标定参数,变量就是DCR和FCC,如果正常学习使用,FCC貌似是越学习越小,DCR的变化就看不到了
求分享心得!