HI all,
我司在使用TI流量计时遇见如下问题:
软件:EVSW(0.9.92) 中的bqEASY
硬件:bq27510,EV2400
1 配置参数
配置完参数,需要写到flash,出现如下问题:
D开始用0.1C电流放电,一直放到2.8V E静置5小时 F将以上的log的数据保存下来用MATHCAD程序计算CHEM_ID
我初步是按照后一种做的,但是我的电池4.2v只能放到3.017V(电池文档上的截止电压是3.0v),请问2.8v如何来的,我们的正确吗?
另外,我使用贵司提供的mathcad获取chem id可以获取到曲线,但是Best chemistry ID 为空?这个问题,论坛里面多人提及?
不知为什么?
4 循环学习和导出量产文件
F、导入之前备份的DFI或者senc文件,然后再写入修改后的gg文件
G、生成DFI,dffs文件