最近正在用BQ77910来做一个6串的LIPO方案,充电电流在4~5A,想使用大一点的均衡电流,求外置mos均衡方案!!!之前联系了TI代理商一周过去了,都没给回信,无语了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近正在用BQ77910来做一个6串的LIPO方案,充电电流在4~5A,想使用大一点的均衡电流,求外置mos均衡方案!!!之前联系了TI代理商一周过去了,都没给回信,无语了
你好,
请问你的均衡电流想要多大呢?是主动均衡还是被动均衡?
你看看下面链接的电荷泵主动均衡方案能不能满足你的要求?(均衡电流可到1A)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76pl102.pdf
谢谢!
你好 我的方案已经选择了BQ77910A被动均衡方案了,我想要datasheet说的外置MOS的均衡方案(100~150ma均衡电流),外部MOS怎么连接,我没有确切的把握!希望您能指点一下,谢谢!
好的 谢谢 我的邮箱是zhuxiaocun@novel-supertv.com,另外请教一下,我不需要使用低电压保护功能,请问有没有办法将放电MOS去掉呢?如果去掉放电MOS,电路上该怎么连接呢?
为什么不需要低电压保护功能?是因为你的电池包里面已经有了吗?这个低电压保护功能能够在电池进入到过放以后适时的切断放电,避免电池进入深度过放,锂电池一但进入到深度过放以后,电池寿命会受到不可逆的严重影响,大大的降低了使用寿命和电芯的容量。
从长远来看 虽然多了一个mosfet的cost,但相对于整个电池包的成本以及使用寿命,这个MOSFET是非常有必要的。
因为我们的设备比较特别 ,放电电流非常大达到100A,其次我们应用的特殊性要保证不能让电池被断掉, BQ77910A保护电路之外还有个理想二极管(用了4个功率MOS),如果再在放电这块加上4个功率MOS,在这么大的放电流下MOS所造成的压降会很大,另外我们的设备对体积也比较敏感,这4个MOS占用了挺大面积的
您好!有问题请教一下,我按照datasheet上参考电路自己做了一块均衡板(6串),按照如下步骤下载程序
1.将ZEDE上拉至芯片的VREG电源管脚
2.连接USB TO GPIO到PC
3.连接USB TO GPIO到板子
4.连接电池到PACK+和(PACK-)GND
5.连接CHCTL至高电平,唤醒BQ77910A
6.启动上位机软件,然后就提示以下错误