This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于BQ24261电池供电电压问题



在看过datasheet之后有一事不明,在适配器(5V)为系统供电时,SW引脚的输出电压是与适配器一致为5V还是与电池截止电压4.2一致?  在适配器断电由电池供电时,输出电压为电池两端电压,还是通过内部升压后输出的固定电压呢?

  • 在看过datasheet之后有一事不明,在适配器(5V)为系统供电时,SW引脚的输出电压是与适配器一致为5V还是与电池截止电压4.2一致?

    R:此时,SW脚为周期性的输入电压 5V和一个小的负电压组成的方波。

  • 在适配器断电由电池供电时,输出电压为电池两端电压,还是通过内部升压后输出的固定电压呢?

    R;你这个输出电压是指那一端?如果只SYS,此时是电池两端的电压,如果是指PMID 此时若boost模式启动,则为固定的升压后电压。

  • 方波的占空比大概是多少(此方波对系统供电有无特殊影响)?在适配器断电,使用电池供电时,输出为多少?  

  • 那么是否可以在使用适配器和电池的情况下都使用PMID作为输出引脚为系统供电呢?

  • sw脚的波形就是开关波形,就是pwm的占空比。是正常的buck电路工作的波形。

    电池供电时系统端电压为电池电压。

  • 适配器插入时 pmid就是适配器的电压,注意此芯片有两个输出 一个是系统端 一个是pmid ,系统端为电池电压,pmid为适配器/电池升压后的电压。

  •  在使用此电路时,系统端的电压是不是无论是否接适配器始终等于电池电压?  如果使用PMID作为输出电路应该如何修改是不是将SYS与系统线断开,将PMID接到系统线上?

  • 系统端的电压 在适配器插入时等于buck电路的输出电压 即充电电压,在适配器没有插入时等于电池电压。

    PMID和SYS指两个不同的负载,SYS指电路的后端负载 ,如MCU 。

    PMID指需要这个电路进行充电的设备,比如移动电话等,可以从这个电路的电池升压后给手机中的电池充电。

  • 我的系统负载为工作在5V的单片机控制电路,要求提供5V的不间断电源,那么,我就应该在SYS后加一个升压电路为系统供电,而24261提供的只是电源经管理和充电管理,并不提供升压功能,内部的boost电路只是用于USB OTG功能对吗?

  • 你的单片机具体型号能否发上来?谢谢

  • STM32F103VET6 现在问题基本解决了,我在SYS后加了一个2A的升压IC 由电池电压升到固定的5V给系统供电。但是在设计的时候因为24261有过压保护而忽略了锂电池的保护。如果直接用24261连接电池,而锂电池上没有单独的电池保护板,会不会有锂电池安全隐患呢

  • 我使用两节三洋2800mAh 截止电压4.35V 锂离子电池并联做成电池组。使用24261为电池组充电。Control/Battery Voltage Register  设置为0001 0101  频率不变,充电电压4.34V ,同时锂电池的过压保护也使用24261来实现,这样有安全隐患吗,是否有必要修改电路增加单独的锂电池保护电路?

  • 你好,你的单片机如果需要2A的电流 那么基于BQ24261,只能在后端加大电流的boost电路,如果你的单片机1A就可以,那么可以直接接到PMID口,因为默认的boost en是1,当5v的适配器插入时,单片机可以直接得到供电,当适配器没有插入时,电池会工作在boost模式 输出5V电压,最大输出电流1A,这样可以省略后端的boost电路。

  • 充电这一块是可以保证安全的,BQ24261可以保证充电中不会出现过压或过温,但是这个只是充电芯片,一般电芯会与一个过压放的简单保护芯片捆绑在一起组成一个电池(不管你多少并联),所以我建议你在电芯端加一个简单的保护芯片就可以了(市面上很多这样的低成本的简单保护芯片)。以上谢谢1

  • 1、在NTC选型时选用了一个R25=10k,B值3435的NTC,计算得出RHI=6.6K,RLO=15.3K。选用1%精度6.8K与15K的1/8W 0805封装贴片电阻,是否能满足要求。

    2、在datasheet中说明BOOST模式中是delivers 5V to IN to supply USB OTG devices connected to the USB connector。而不是PMID,关于PMID的说明在datasheet中很少,只有在引脚说明中提到High Side Bypass Connection。不知道如果用PMID为负载供电时电路该如何改动,是否需要增加其他的外围器件如电感等。 在使用PMID时,SW,BOOT.SYS三个引脚该如何处理可否直接悬空