This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是原理图,输入是24V,输出带负载和不带负载都一样烧
电感的问题吧
减小输出电容,轻载上电再看看
另外,也注意一下电感的饱和电流、器件的耐压,以及焊接上是否有差错
1) 检查自举电容;
2) 用其它输入电源,如电池或者其它型号的实验室电源试一下。
看起来是PH脚过压芯片坏了,芯片PH脚最大耐压30V。
请将输入电压降低到12V,去掉负载,然后上电,看是否能正常运行,如果可以测量PH电压波形,看看峰值电压多少
用的是船型开关,不是每次都烧,但是是大部分都会烧,烧完测输入和地是短路的。
那其他引脚呢
你说的开关类似空开吧,那就可能是瞬态电压尖峰了,给输入电容并联一个220uF电解电容就好了