随着LED照明灯具的散热器从全金属的走向塑包铝和全塑料的,很轻松的解决了LED灯具复杂的隔离技术问题,省工,省料,省成本,省人工,
LED照明灯具的电源因此从隔离趋向非隔离和高压线性驱动
在这里我要讲的是高压线性恒流驱动电源
以上方案采用MOSFET内置方式,市采用3通道恒流,具备一般线性恒流方案的基本功能
其优点:
1无磁性元件,无电解电容器,电路简单---------体积可以做到很小,寿命大大增加,电源成本低
2无非标器件--------------便于大量生产
3负载采用高压小电流-------发热较低,所需散热体可以减小
4高PF,高效率,低THD
5因为是线性的工作原理,频率低---------无EMI问题
6可支持可控硅调光,可控硅调光兼容性好,IC可并联使用。
缺点:
1.高压LED串分段开通,降低了LED灯珠使用率.
2.电网大幅剧烈波动时,效率依然无法保证。
3.输入只能单电压输入,不能做全电压
各位对高压线性恒流驱动电源有什么见解,或者有什么好的高压线性方案不妨分享一下
最近一直在搞线性的方案,发现其中还是有一些不足之处