为大家分享一款功率等级为10W的DCDC模块设计分享。
设计参数如下:
输入电压范围为4.5-5.5V;
输出电压范围为3.3V;
输出电流3A;
整个功率等级为10W。
采用TI的集成控制芯片为TPS54325。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为大家分享一款功率等级为10W的DCDC模块设计分享。
设计参数如下:
输入电压范围为4.5-5.5V;
输出电压范围为3.3V;
输出电流3A;
整个功率等级为10W。
采用TI的集成控制芯片为TPS54325。
从使用情况来看,
优点为:
1.采用TI提供的工具,容易实现所要求的功能。器件参数选型很方便。
2.成本相对较低,指的是相比采购专门电源厂家的模块。
3.布局灵活。
缺点:
1.需要结合实际负载和输入情况来修改部分参数,在这对很多设计者来说是个难点。
所以不要盲目照搬TI设计的参数,个别参数可能需要反复修改。
也不能因为照搬TI工具设计出来的产品,出问题了,就否定这个芯片做的产品不好,或者说是TI满足不了。
因为具体问题具体分析,细节性的部分工作,还跟设计者的水平相关。
2.可能参数设计不当,带载的时候,输出会波动较大;
或者焊接不好,出现芯片散热不好,而导致电源输出停止。
大家还可以根据自己的经验来补充一下。
资料的第5页,能够看出来,具有过压和欠压保护。
还有软启动。
我带很大的载,它就起不来了,说明过功率保护还是有的
TI的,曾经去过我们公司做过技术交流。有种情况不能代替,再一般都能代替