This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM3409的原理图如上,现在实际外部MOS管调光时,CS引脚的电压一直在缓慢上升,0V~60mv,始终无法达到0.2V,
负载为3V,2.5A,外置的PWM波形正常,EN脚一直是3.3V,请教下是什么原因,有没有什么思路
HI
如果满调光正常的话,测试CS脚波形是否正常?
PWM调光,亮度正常就可以的,CS脚电压或者波形有可能会升高的,因为PWM调光实际上是通过短路输出来做的,也就是实际会出现瞬态的较大电流,在CS脚上产生较大压降。
HI
对照datasheet 第9页图16 测试看看。
另外注意一下,100%调光时 CS电阻上是否有noise。
HI,cs差分波形如下,感觉会有较大的脉冲电压,怀疑芯片检测到过大的电流后进入保护模式(但是又怀疑,因为3个周期就保护太容易引起误触发保护)
上面两个图为外部占空比为0%和50%的时候,PGATE波形,从波形上分析,开关频率为300KHZ左右,外部MOS频率50KHZ,正好是外置MOS与PGATE波形的叠加,这与图16不符
而且 50%占空比外置MOS时,一开始的方波明显占空比比较大,而后慢慢减小,像是刚启动时开始稳定占空比的情况
请问这样分析是否有问题,是否可以通过电阻两端加电容来平缓脉冲,防止进入短路保护
HI
从你描述和波形看,看起来是有问题的。
建议你注意一下你的layout, 严格参考datasheet, 特别注意CS电阻。
HI,在用外部调光时遇到线性度不好的情况,不知道是否正常?
测量外部MOS PWM波形是正常的,但是PGATE有时候会出现外部MOS改变,PGATE波形不变,也就是调光不反应,有时候又会出现PGATE突然增大很多,也就是LED突然变亮的情况,用的调光频率是45KHZ,内部PWM是300KHZ,
这个是外部MOS 70%占空比的波形,发现每次外部MOS翻转时,PGATE的第一个占空比和后面的相差较大,这种现象是否正常,是否可以理解为,PGATE首次打开时需要一定的周期达到稳定状态?
Hi
在接近0%和100%调光是线性会略微不好,中间段应该还是很好的。其次调光频率不建议太高,你可以看看10kHZ时是否正常,太高调光频率是有可能出现异常的。
HI,
我试了输出电容C509加大到4.7uf,原先灯不会闪,现在反而会闪了,且低占空比较原先亮度会降低。我上面的所有波形并没有输出电压,都是PMOS的驱动波形和CS部分的波形。请教下从哪个波形可以反应出输出电压存在变化
Hi
从波形看,输出电压存在不稳定,导致的占空比不稳定,如上,只能确认layout,以及输出电容。多调整几个陶瓷电容值看看,如果不是电容问题,只能再确认layout。
重新打样了单路的LM3409外置MOS的demo,和之前的做对比分析,PGATE的波形是一致的,电阻两端平均电压会随着外置PWM变化而变化,所以认为从波形上来看是正常的,demo使用内置调光看起来线性度比较好,外置MOS调光线性依旧很差,会存在几个点的闪烁以及整体的不线性,所以考虑是不是LM3409自身问题,请再查看下原理图,尤其是外置MOS部分,是否存在问题,谢谢
和第九页波形比较是存在问题的,我这边外置MOS(外置MOS开关频率1K)占空比改变,有一段内置开关数居然是不变的!见下图,如果 原理图是对的,那除了芯片问题我很难想到其他的问题会造成这种现象
Hi
如果怀疑芯片,换另外批次的芯片看看。同时建议直接在TI官网购买,或者你们长期合作的渠道商,其他渠道容易出现质量问题。
另外就是要确认调光电路,因为你的满调光下是正常的,异常出在调光时。