用TPS74401电源芯片中,发现部分电源没有输出,经过进一步对比验证发现芯片坏了,换上新的芯片后电源输出正常,把有问题的芯片换回去后,故障现象依旧,目前好几个项目好几个板子都发现有芯片坏的,制板和焊接都是正规厂家,我们电路设计上也没有发现问题,不知道TPS74401这款芯片可靠性为什么这么差,我们目前采购的具体型号是TPS74401MRGWREP,请帮忙分析看看具体是什么原因导致的,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用TPS74401电源芯片中,发现部分电源没有输出,经过进一步对比验证发现芯片坏了,换上新的芯片后电源输出正常,把有问题的芯片换回去后,故障现象依旧,目前好几个项目好几个板子都发现有芯片坏的,制板和焊接都是正规厂家,我们电路设计上也没有发现问题,不知道TPS74401这款芯片可靠性为什么这么差,我们目前采购的具体型号是TPS74401MRGWREP,请帮忙分析看看具体是什么原因导致的,谢谢!
HI
不良率多少? 一共做了多少?
有没有示波器测试输入电压,看是否有过冲电压超过5.5V?
另外输入是否有热插拔之类的操作?
不良率有20%左右,后面再领用新芯片替换后,电路没有发现问题;我们的输入电压是1.8V或1.5V,应该是不会有过冲电压;目前感觉很奇怪的现象就是,发现好几个项目的几个板子都有不良率品出现,而且都是从正规焊接厂拿回新板子后一测发现有一些不良的,我们再领用新的芯片替换后故障问题都能解决,但是把原来不良的芯片换回去或者和其它正常的对调焊接,发现故障跟着不良芯片走,说明怀疑的那些不良芯片确实是有问题的,现在不知道这个不良芯片到底是怎么坏的,看TPS74401手册,感觉这款芯片ESD能力比较差,是不是有可能静电打坏了呢,但是正规焊接厂应该不至于啊,而且后续我们自己手焊新的芯片还至今没有发现故障芯片,按道理我们自己手动的操作静电防护方面是不太规范的,为什么反而没有出现问题呢
Hi
我这边也没有reflow的温度曲线,一般可以找购买渠道拿到的(联系购买渠道的sales)
你们的购买渠道是? 通常建议直接找TI购买或者找你们长期合作的渠道商。
好的,谢谢!请问这款芯片还有哪些应该注意的地方会导致芯片出问题,比如这款芯片的ESD rattings好像是HBM为2000V,CDM是500V,感觉防静电能力有点低