你好,
我在用BQ24296,接入电池没法充电。
VBUS输入5V
PG输出为低电平
STAT输出0-2.5左右的脉冲
TS端电压1.98V
SYS输出3.8V
CE接地
IIC接口放空,不接任何东西
现在用的原理图是EVM上的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我在用BQ24296,接入电池没法充电。
VBUS输入5V
PG输出为低电平
STAT输出0-2.5左右的脉冲
TS端电压1.98V
SYS输出3.8V
CE接地
IIC接口放空,不接任何东西
现在用的原理图是EVM上的
STAT引脚有脉冲输出,说明有错误状态产生,你检查一下芯片有无虚焊、短路等情况,输入有无过压(最大6.2V)。
TS端电压偏低,正常应介于VLTF和VHTF之间。
输入电压都正常,我是用电脑USB输入的,
你说TS电压低?但按照规格书上说明,应是可以的(板上的REG电压是5.02V)
TS引脚内部好像有一个比较小的下接电阻,现在TS引脚外部是通过一个2.3k的电阻连接到REG。
你好,
数据手册上,TS的高温门限值为Vregn的46.6%。按5V REGN来算,大约为2.3V,1.98V确实偏小。
同时你可以通过I2C读取Fault Register bit[0:1],看看是否有Hot Note的fault。