您好:
我想請問一下有關LM3410,當其在SEPIC模式下工作時的一些條件:
1.規格書中,有關輸出電流的設定,公式出現在第10頁的公式(1)與第26頁的公式(66),請問應該遵照的是哪一個???
2.有關電感L1與L2的選擇,在SEPIC模式下,電感的感量、直流阻抗應該按照何種方式進行選擇???
3.LM3410有三種封裝,請問三種封裝除了溫度性能之外,還有其他性能或功能上的差別嗎???
4.有關耐電流,在規格書第1頁有提到2.8A,但在第24頁有關SEPIC的部分又有提到一個2.1A,請問應該遵照哪一個????
謝謝