Other Parts Discussed in Thread: LM3466, LM3414
我最近在用一IC ,其兼容buck ,boost,buck-boost 电路, 我想实现的是boost 电路功能,按照 理论计算得出的值焊接在板子上,但最终没有输出,很是郁闷,
我就重新确认参数,首先我要其工作在CCM 模式,方便我用伏秒法则计算电感,boost 电路的电感是储能型的,所以电流要尽量取大,否则容易饱和,进入DCM,
然后我改动comp 脚上的补偿RC ,我用的是 二类补偿,但仍无成效,求教高手,关于boost 电路的输出。
然后 我简单介绍下 用过的 恒流驱动 IC :
1. 最简单的是线性的恒流IC , LM3466,他最大可以驱动 70V/2A 的 LED , 内置N-MOS, 可实现LED 电流的设置调节功能;
2. 然后用的是buck 电路的LM3414, 低压ic 最大可驱动42V/1A 的负载,高压ic 最大可驱动65V/1A 的负载, 他是定频,定电流的IC, 可实现pwm 调光;
当然buck 开关电路较线性电路, 要多考虑电感的选择,要通过伏秒法则来计算下,
L= ((VIN-VO)*VO/VIN) / (r*Io*Fs) ,一般性,我们把纹波率r 取0.4, 基本理论与实际使用就差不多了。
3. boost 电路 ,由于其电感是储能的形式,所以选择电感很重要, 根据伏秒法则,电感值 L= ((VO-VIN)*(VIN / VO)) / (r*Io*Fs) ,
基本上我们BUCK 电路都是工作在CCM 模式的,而 boost 电路 即可工作于CCM, 又可工作于DCM 模式, 由于其特殊的工作模式,
当开关闭合式,电感储能,不传输到输出端,只有当开关断开时,电感放电至输出端;由此形成了boost 电路的RHPZ 右半平面零点,
要想消除这个零点造成的电路不稳定,需要在反馈环路给予一定的斜率补偿。
斜率补偿回路的资料我有收集很多,但我现在boost 电路 达不到输出电压,输出电流也只输出一点点,我量了下,他的补偿脚一直被拉低,没有起来过,我想是我pcb 走线的问题还是我的反馈回路参数没有调整好,
我想请教的是几个频率点之间的关系,fRHP=R*(1-D)^2/(2*3.14*L) , fP0? ,fZ0 ?