This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS92640: 关于led动态电阻的计算以及VTURN-ON的值如何测量

Part Number: TPS92640


我在设计过程中发现了几个问题,由于没有模型我没有办法进行仿真,问题如下:

我按照官方提供的数据手册查阅(第25页)

第一个问题,我在设计过程中发现

VLED = 3.25 V, 325-mΩ dynamic resistance 这个参数是怎么来的,LED动态电阻是接电后,led串联后的经典值电压在恒压恒流的情况下测量的吗

第二个问题, VTURN-ON = 40 V这个是用来干嘛用的,其中值哪来的,按照官方经典值来查看假设

RUDIM1 = 100 kΩ,求RUDIM2,可是我不知道如何知道VTURN-ON 这个值,没办法进行下一步

希望可以给我提供建议或者思路,万分感谢