This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教某些BQ77910的LDO工作,无电压输出



       最近BQ77910在使用过程中,发现充电时 CHGST 拉高,LDO有3.3v输出,DSG CHG引脚没有12v 输出。

并且 CHGST 拉低后 LDO无 3.3v输出,只有CHGST拉高后,LDO 才有3.3 V输出。DSG CHG 依然没有输出。

    求大侠们帮忙!

  • 你要设置下SYS_CFG里SHTDIS Bit,因为此位决定在SHUTDOWN MODE下,LDO是输出还是不输出。可能就会引起你反应的这个状况的出现,CHST拉高,从SHUTDOWN MODE下唤醒IC,LDO输出;当进入SHUTDOWN MODE后,LDO关闭。当进入SHUTDOWN MODE,CHG,DSG都会关闭。所以你要确认下,你测试的IC是不是进入了SHUNDOWN MODE.

  • chris wang你好:

        我在SYS_CFG里这样设置的,芯片休眠模式LDO不输出,唤醒后芯片引脚输出3.3v。硬件引脚3.3V输出端悬空的,没有接电容。

       我们实验了100组锂电池,其中有4块保护板在反复充放电实验中出现我说的问题。可以确定的是这4块芯片苏醒后,CHG DSG无12V输出,请您帮忙分析原因。

       同时,我想问下,如何知道芯片是损坏的。

  • Hi Kenny

        如你所述,你这4组电池,CHG ,DSG无输出是CHGST是拉高还是拉低? 这4组电池有没有什么异常Fault Flag举起(与电池通信后可以看到),如下图所示:Fault Status有没有异常的位变红色。TKS.

     

  • chris wang:

        谢谢你的提示,问题找到了,芯片的保护没有做好,把CHG DSG 引脚驱动损坏了。做了一个保护电路,防止涌浪电流损坏引脚。目前没有发现电池保护板有问题。