This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我在使用TPS613226为我的电路板提供3.6V电压,输入电压为3.6V或以下,输出电压为3.6V左右,输出平均电流10mA(短时电流可达60mA)。原本此电路工作正常。
现在,由于产品的防爆要求,需要在输入电源处串联一个15欧电阻。增加此电阻后,TPS613226的输入电压为1.38V,输入电流为130mA,输出为1.63V。明显不正常。
我进行过以下测试:
输入电源修改为4.2V后,输入电流变为161mA,TPS613226的输入电压1.45V,输出1.68V
然后输入电源修改为5.0V后,输入电流变为206mA,TPS613226的输入电压1.47V,输出1.71V
然后输入电源修改为5.5V后,输入电流变为237mA,TPS613226的输入电压1.43V,输出1.61V
请问:
1.如何解释以上现象,为何串入15欧电阻后TPS613226就不工作正常,有什么解决办法?
2. 若此种应用下TPS613226不能正常工作,是否有其他推荐的芯片?
Hi
没有见过在输入增加电阻的设计案例,除了增加消耗,还会有较大的压降。你可以用示波器看一下芯片输入脚波形,很可能会有较大的瞬态跌落。
其他芯片也一样,不应该可以这样使用的。
建议你在网上找一些解决防爆的方案,TI这边应该是没有的,不建议在输入增加电阻的方式。