This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS70451输出电压不正常问题咨询



您好,我在使用TPS70451为C6748供电时出现了一个奇怪的问题,奇数次上电时本应该输出1.8V的管脚输出的是2.7V,电流比正常情况下多出100mA左右,偶数次上电时电压电流是正常的。请问这种情况可能由什么原因引起?怎么解决?

  • 之前有客户遇到类似问题,但不是这个LDO芯片,后来发现是处理器的焊接有问题,从新焊接之后就没有问题了

    建议你再焊接几个板子,看看是否在每个板子上是否都有这个问题

    如果不是,就极有可能是焊接问题

     

  • 之前在学校的时候也有学长遇到过这样类似的问题,上电的时候电压偏高,虽然不是TPS70451,但是跟楼主说的现象相似。

    楼上说的很对,很有可能是DSP焊接的问题。重新焊一块板子吧!