ADS1x9xECG-FE评估板中电源回路的问题
但它只使用了两个LDO型的稳压器件把A;D两路的电压稳定至3&3.3;而通常锂电池的工作区间为2.5-4.2,这样一来,在2.5-3.5这个区域按此架构不能实现正常工作
但使用升压器件,均会带入电源回路一较大噪声,请问:
1.是否有满足ADS129X系列的升压器件或多个器件配合可达成近似功能,用于达成优化电池续航时间的目的,同时尽可能的保证AFE的采集精度
2.ADS129X系列对模拟电源的噪声要求是否有确定的数据可供参考?
3.我的设备还在新设计阶段,有ADS129X测量ECG和AFE44XX测量SPO2的需求,电池供电,为了续航考虑使用升压器件把2.5-4.2的输入稳成3.5V(TPS63000)但实测其噪声大约最大在100mV量级,是否有
是否对之后的采集会有影响?