输入要求90VAC~264VAC,输出12V,90A。效率94%+。后级采用的是LLC加同步整流。前级采用的是UCC28070,交错CCM模式PFC。
外围电路基本是按照规格书来设计的。
驱动电路外加一个图腾柱就可以,当然还可以直接使用驱动芯片,例如UCC27524等。
考虑到效率,PFC电感原本想采用两个PQ3230的铁氧体的磁芯的,但是由于空间问题,最后还是使用了两个32的铁硅铝的磁环。感量为400uH.
在实际测试的时候,发现电流波形有畸变,如下图所示:
反复排查,最后发现是电压反馈问题,采样线穿越了功率线,导致电压反馈信号被干扰,果断的割PCB,增加滤波电容,终于折腾的差不多了。
在PCB画板的时候,对于电压电流的采样信号需要特别的注意,尽量环路短,避开功率走线,必要的时候增加屏蔽层。
两项的电流波形基本一致,这一点UCC28070的均流做的还是很不错的。
由于PFC电感设计的感量偏小,导致在高压的时候PFC电感电流不连续,影响了效率和PF值。这点以后的设计需要注意。
总的来说。UCC28070来做PFC适用于中大功率,热分布均衡,效率也相当不错。(我的整机效率做到了94.5%)。均流度很好。此外电解电容的纹波电流小。提高了寿命。但是也有一些缺点,外围器件较为复杂,PCB走线需要注意。这点在设计的时候需要考虑。