请问在放电阶段,在同样的测试条件下,电池的剩余电量和时间是怎么样的曲线?
我们的手机电池由bq27541管理,目前发现,在100%-80%的时候,电池电量变化很慢,但是大概降到30%以下的时候,做同样的操作,很快就变成10%了。
请问这是正常的电池特性吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果是恒流、恒功率(电量计需要根据负载设置负载模式)下放电,剩余电量应该和时间是一个接近线性关系。
楼主首先检查一下整个电量计开发过程是否正确,包括CHEM-ID选择,golden learning等,充电截止条件设置 taper current
其次确认一下 load select 和load mode设置和测试条件是否一致
然后再看一下温度是否是低温需要调整低温参数。
BQ27541 如何 退出 烧录模式 发送0x00到 0x000f 进入之后 无法退出
00 000F 是进入ROM模式的,退出是点击下面的 Execute Program on bq8032
没有指令模式吗?
我是自己做EV2300二次开发的。直接用C++语言 操作的。不是bq stdio 软件!