Other Parts Discussed in Thread: LP87702
1、我按照如下流程对LP87702进行配置:
Pmic_wdgCtrlEnable(1); 解锁0x34寄存器,并给0x35寄存器写1,表明看门狗由WD_DIS信号控制开启
Wdi_pulseInit(); 初始化喂狗引脚并将其拉低
Watchdog_clkInit(); 初始化WD_DIS引脚并将其拉低
Watchdog_clkEnable(); 拉低WD_DIS引脚引脚,表明打开看门狗
Pmic_wdgCfg(); 配置WD-CTRL1和WD_CTRL2寄存器
配置完这些后,我没有进行喂狗,理论上代码开始执行后会定时产生复位信号,但是我这边一直不产生
2、需要的帮助
(1)怀疑是我的配置流程不对,能提供配置看门狗功能的例程吗,或者指出我这个流程中的问题
(2)在配置看门狗之前我配置了LP87702的电压模块,涉及0x0E、0x2C、0x11寄存器,这部分对之后看门狗功能有影响吗