各位专家好!
我现在在调试一块TMS320C6678的板子,板上电源方案跟EVM6678L上的一样,使用UCD9222控制UCD7242输出CVDD和VDD1V0,现在遇到一点问题,具体现象如下:
1、rail1输出如下图
可以看到输出有一定波动,而不像开发板上很稳定;
2、rail2输出不正常,具体现象是rail1一直能正常工作,而rail2单独工作时(rail1关闭)可以使用,rail1和rail2同时工作时,使用PMBUS监测到芯片复位,如下图:
重新读出Flash的值后仍然监测到复位,不知道这是什么原因?
原理图设计与开发板是一致的,现在只能使用rail1产生CVDD,另一路只能外供,这样比较麻烦,大家能提点什么调试建议吗?