各位大神,小弟想做一个交流100K,九档输出电压150-250V的开关电源,现在想定下来初步方案,请大家看一下;
1.打算采用DC-DC和逆变电路
2.这两个电路都想要模块化,最好能买到现有模块。
3.打算采用单片机来进行总的档位控制(只进行档位选择控制,不让单片机产生pwm),和显示控制
问题是:1. 单片机应该如何与芯片连接来实现档位控制呢? 是采用控制继电器来选通电阻吗?
2. DC-DC模块是不是输出电压连续可调就可以呢? 如果选购现有模块的话,是不是只要模块是连续可调且预留有控制接口即可? 这种模块在TI能买到吗?
3. 如果其他地方有什么问题,希望各位大神多多指教! 尤其是整体方案能可行吗?
小弟是纯新人, 基本没有什么知识。。。
多谢了!!!