一、任务 设计一个低压直流电源,主要技术求如下:
输入电压: 5V/DC ( ±1V)
输出电压 2路: 第 1路: +1V/DC ,( 5A ) 第 2路: -1V/DC ,( 5A )
二、要求 1. 基本要求: 效率: >85% (核心指标) 纹波:≤ 10mV 电压调整率:≤ ±2% 电流调整率:≤ ±3% 功率密度:≥ 0.5W/cm 3 过流保护、自动恢复。
2. 发挥部分 效率: >95% (核心指标) 纹波:≤ 10mV 电压调整率:≤ ±1% 电流调整率:≤ ±2% 功率密度:≥ 1W/cm 3 过流保护、自动恢复。
这是我校的一项电子设计题,之前讲座时讲解人建议用buck实现正电源,然后隔离出第二级用反激再产生一级正电源,并将输出正端接地从而在负端得到负电源,请问
1.具体如何实现隔离?
2.我现在刚开始学习电源设计第三版这本书,书中的buck,flyback这些拓扑图是可以直接使用在电路中?还是只是概念图,需要自己再添加很多元件?刚开始学习,有很多不懂,如果哪位大神能给出具体方案感激不尽