This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电池与外部电源无缝切换

Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

怎么实现锂离子充电电池与外部电源的无缝切换,有什么好的方案或芯片选型吗?

工作条件:电池:工作输出5v,最大供电流1.5A,充电5v。外部供电:工作电压5v,最大供电流3A。

工作流程:但有外部电源供电时,电池不对外供电,电池开始充电;但外部停止供电时,电池开始对板子供电。

  • 您所说的这个功能,是指TI的 Power Path 功能。 目前TI在单节电池上有bq2419x, bq2429x系列可以支持、

    在2-4s的电池中也有bq24735等芯片。

  • 你的描述有点像UPS不间断电源的功能。

    无缝切换可以通过power path 或者 直接将电池,充电器,负载接在同一个节点实现。但是看你的描述有以下几个疑问:

    1.电池供电和充电是在同一个端口?

    2.电池对外供电需要升压到5V?

    希望能帮到你。