This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM3697 解决智能手机和平板电脑的电池电量问题

Other Parts Discussed in Thread: LM3697

LM3697 是德州仪器 (TI) 的第一款纳入 11 位指数调光并支持启用 CABC 的视频播放的三串白光 LED 驱动器。 这款高效驱动器用于智能手机、平板电脑和 LCD 面板的背光和键盘照明,它在显著改善客户视觉体验的同时,还能节约电池电量并延长使用时间。

 下载产品说明书                                                  订购样片                                                 订购评估模块

 

主要特性和优势
 •  11 位指数调光 通过 0.3% 的相对步长实现了更平稳的亮度变化,没有可辨别的可视赝像,从而为客户带来绝佳的 LCD 照明体验。
 •  自动频率选择 基于亮度设置选择最佳的开关频率,以实现 LED 驱动器效率的最大化,将效率进一步提高多达 2%。
 •  4 种可编程式 OVP 电压 允许选择更低的电压分量,从而减少成本并缩小尺寸。

想进一步了解 TI 的其他相关产品? 请查看我们的《智能手机解决方案指南