诸位技术支持下午好!
我有这样一个应用,目的是收集太阳能用于风扇供电,具体为太阳能面板接调整电路后直接接入直流有刷电机的风扇,无电池参与。
由于需要提高输出功率(9V,5A额定的风扇电机),利用Ti搜索工具找到BQ24650这个芯片,根据手册(SLUSA75 –JULY 2010)18页 Battery Detection Flowchart 描述,该器件具有电池接入检测。其中部分内容没有看懂,现有疑问如下:
1、如果我在输出端无储能电池,直接接入DC电机,其系统上电(18V面板接入,假定光线充足)后,是否有DC输出(7 PIN TERM_EN 下拉至地,不检测充电终止,4mΩ检测电阻,8PIN VFB配置为9V的电阻配置,2PIN MPPSET初步电阻配置为14V)?如有,将会是多大电压(是否是VFB的9V,还是高于9V,直至调整电流为40mV / 4mΩ的10A,抑或是没检测到电池插入,不输出)?
2、考虑疑问1为正常输出为9V,当光线逐渐减弱时,第一阶段,即太阳能输入仍大于功率输出时,是否是输出电压9V不变,随输入光功率下降,VIN下降至Vmpptset的14V?
3、这种状态下,当输入光功率不足时,VIN下降至Vmpptset后,输出电压调整时,有无下限限制?调整结束的依据是?
由于对此款芯片十分不了解,以上问题烦劳诸位工程师解答,谢谢。