This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【原创】+无线电池管理系统



      电池管理系统的应用越来越广泛, 尤其在汽车、航天等领域有着重要的应用和广阔的前景: 根据项目需要, 设计了一种电池管理系统, 该系统可通过( 3 P R S 实时监测一野外作业机器上的铅酸电池的荷电状态、电流以及表面温度三种参数。当其中任意参数有异常时, 该电池管理系统会报警。

      该电池管理系统的硬件原理图如图1 所示。电池检测模块安装与铅酸电池上, 产品型号为M T B -2 0 0 2, 能检测电池电压、电流和表面温度。可支持R S 2 3 2 进行数据传输。无线通信模块的作用是将电池检测模块的数据传递给远程监控中心的计算机。该无线通信模块选用的产品是E I C -C G 1 6, 是款基于G P R S 无线通信协议生产的通信产品, 配有台无线发射器和台无线接收器。其发射端能与电池检测模块的R S 4 2 2 / 4 8 5通信接口相连, 将其检测到的铅酸电池的电压、电流和表面传输给无线接收器。无线接收器再将信号通过R S 2 3 2 输入远程监控中心计算机。因为要检测该铅酸电池的荷电状态, 因此远程监控中心计算机会把检测到的电压信号按照荷电状态计算方法转换成为该铅酸电池的荷电状态。当远程监控中心计算机发现该铅酸电池的荷电状态、电流、表面温度三种参数中的任意参数有异常时, 会显示报警。