This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【原创】+电池管理系统设计



         电池管理系统的功能和指标, 远程监控中心的计算机需要时时监控该铅酸电池的荷电状态、电流、表面温度三种参数。当荷电状态S 0 C 低于3 0 %, 或电流高于1 0 A , 或表面温度高于6 0C 都会显示报警。软件流程图如下图所示。第步, 开始, 初始化系统, 连接通fe ; 第一步采集数据。实时采集所监控铅酸电池的荷电状态、电流、表面温度三种参数; 第三步,判断参数是否有超标情况,如果有超标进入第四步报警如果没有超标情况发生继续监控。