This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS62040过压问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS62040

使用TPS62040分别产生3.3和1.9,是让1.9先上电,不小心给供12V的电源,目前是3.3V的TPS62040无输出了。但1.9V的正常 。电路使用是 芯片的推荐电路 。但是电阻R1+R2是 小于100K的,电感是10uH。

想问为什么1.9V的还可以使用?

另外TPS62040供电最大是6V,那6V以上 是否都会损坏器件?还是说8V,10V或者12V才会?

谢谢 !

  • 楼主您好

    您可以在TPS62040的datasheet第二页找到以下内容。其输入电压VIN的绝对最大额定值为7V

    可以看到画红框的地方说明,工作电压大于绝对最大额定值只是有可能会造成永久性的器件损坏。

    并不是说超过了一定会损坏。并且我们不推荐这样使用芯片。

    长期工作在高于额定电压下会影响器件的可靠性。

    楼主对以上回答还有其他疑问么?