This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ28Z560 IIC 电路



大家好

BQ28Z560-R1这个芯片的参考电路,SCL 和 SDA引脚不是一个上拉电阻而是一个两个100欧姆电阻加稳压管,但是我按照参考电路连接,我的MCU的IIC是不可以发出data的,我看datasheet的第十页倒数第三段写了SDA需要一个 external resistive pull-up,请问这个引脚我应该怎么接。

  • BQ28Z560是放在电池测的电量计,参考电路画的就是电池保护板上电路,所以I2C那部分电路时起到ESD保护作用,然后上拉电阻是放在系统主板一侧。所以楼主还是需要接上拉电阻,如果把电量计放在主板侧可以考虑省略参考电路的ESD防护电路。

  • 我想问下是不是datasheet page 5 figure 3图的SRP和SRN引脚画反了?

  • 是的,这里是一个文档打印的错误,这个框架图重点是展示内部的框架架构,实际的电路以参考电路和典型应用中的电路图为准。

  • 判断这两个脚连接正确与否的方法很简单:SRP 与SRN之间的信号要用来判断是放电还是充电,假定在充电模式时,电流从电池正流入 从电池负流出,此时cell-相对pack-来说是高电位,从而sensor应该检测到一个正电压,即SR positive端比SR negative端要高,芯片才能识别出来是在充电,显示电流为正。以上谢谢!