大家好,
鄙人正在阅读BQ24x9x系列芯片的规格书和评估板的用户指南,对芯片的使用已经大致了解,唯有一事不明,还请各位指点一二。
如标题所述,我对5v升压模式的输出管脚比较困惑。BQ24190/2/2I/3系列的规格书 23页,隐约表明,在电池升压模式下,5V的输出在VBUS管脚上。但是在bq24190/2/2i/3/6的评估板用户指南(SLUUA14C)中,原理图和升压模式的测试程序都表明,负载应该加在PMID和GND之间。而BQ24295的规格书(21页)和BQ24195的规格书(20页)也明确指出升压模式的输出管脚在PMID。
我究竟该使用哪个管脚?
编辑:依据框图,PMID和VBUS之间只有一个防止电流反串的FET,这个是不是说不论用VBUS还是PMID都可以?
多谢。