我想将充电宝的降压,升压,管理集成在一个IC内,请问TI有此类产品吗?管理包括充电,放电管理,LED/LCD屏幕电量显示等,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
带OTG功能的charger都是集成了升压和降压的,如bq24195,bq24195L和BQ24195。但是目前没有LED电量显示驱动,需要加单片机实现
这些功能要集成在一个IC里,市面上现成的IC肯定比较少了,不实用啦,除非你有量可以叫IC公司帮你定制。。
没见多这类IC,现成的应该没有,除非你找厂家给你定做,要么你问问TI的人看是不是有,他们应该更清楚。
对二楼进行补充:
TI BQ24295为充电宝而生,集成了升压、降压、充电管理及保护、一个LED显示是否充电是否故障。
没有集成LCD屏幕显示驱动。